earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos AS-C, AS-B, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 1.9
19/07/2017

Edición del tamaño del registro de un registro de tendencias

Puede aumentar o disminuir el número de entradas que se almacenarán en el registro de tendencias antes de que las entradas se sobrescriban.

Mostrar más
action_close

​Todos los registros de tendencias usan el almacenamiento circular. El número de entradas que un registro de tendencias puede almacenar antes de sobrescribir las antiguas depende de la configuración del registro.

Por ejemplo, un registro de tendencias se configura para almacenar 10 entradas. El registro se inicia y la primera entrada x1 se almacena. Tras 10 entradas, el registro de tendencias está completo. La próxima entrada x11 sobrescribe a la anterior, en nuestro caso la x1. La próxima entrada x12 sobrescribe a la anterior x2, y así, sucesivamente.

El propio registro puede generar registros internos adicionales. Estos registros pueden no ser visibles. Los registros internos forman parte del uso del registro.

 
action_zoom_plus_stroke Esquema del almacenamiento circular
Figura: Esquema del almacenamiento circular

Para editar el tamaño del registro de un registro de tendencias
  1. En WorkStation, en el Árbol del sistema , seleccione el registro de tendencias cuyo tamaño quiere editar.

  2. En el cuadro Tamaño ded registro , introduzca el valor nuevo.

     
    action_zoom_plus_stroke
  3. Haga clic en Guardar

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  • Configuración de registro de tendencias ampliado
  • Almacenamiento de entradas en el registro