earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 2023
21/05/2024

Edición del tamaño del registro de un registro de tendencias

Puede aumentar o disminuir el número de entradas que se almacenarán en el registro de tendencias antes de que las entradas se sobrescriban.

Mostrar más
action_close

​All trend logs use circular storing. How many records a trend log can store before overwriting old ones depends on the trend log configuration.

Por ejemplo, un registro de tendencias se configura para almacenar 10 entradas. El registro se inicia y la primera entrada x1 se almacena. Tras 10 entradas, el registro de tendencias está completo. La próxima entrada x11 sobrescribe a la anterior, en nuestro caso la x1. La próxima entrada x12 sobrescribe a la anterior x2, y así, sucesivamente.

El propio registro puede generar registros internos adicionales. Estos registros pueden no ser visibles. Los registros internos forman parte del uso del registro.

Si intenta configurar un registro de tendencias para que almacene un número mayor de registros de los que puede gestionar el servidor EcoStruxure BMS, el registro de tendencias no se crea.

 
action_zoom_plus_stroke Esquema del almacenamiento circular
Figura: Esquema del almacenamiento circular

Para editar el tamaño del registro de un registro de tendencias
  1. En WorkStation, en el Árbol del sistema , seleccione el registro de tendencias cuyo tamaño quiere editar.

  2. En las propiedades de Registro de tendecias ampliado , en el cuadro Tamaño del registro introduzca el nuevo valor.

  3. Haga clic en Guardar

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  • Configuración de registro de tendencias ampliado
  • Almacenamiento de entradas en el registro