earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Fonctionnalités : Tendances
Version produit : 2023
21/05/2024

Modifier la taille du journal d'un journal de tendance

Vous pouvez augmenter ou réduire le nombre d'enregistrements à stocker dans un journal de tendance avant de remplacer des enregistrements.

Afficher plus
action_close

​All trend logs use circular storing. How many records a trend log can store before overwriting old ones depends on the trend log configuration.

Par exemple, un journal de tendance est configuré pour stocker 10 enregistrements. L'archivage démarre et le premier enregistrement 1 est stocké. Au bout de 10 enregistrements, le journal des tendances est plein. L'enregistrement 11 écrase l'enregistrement le plus ancien qui dans votre cas est l'enregistrement 1. L'enregistrement suivant 12 écrase l'enregistrement le plus ancien 2, et ainsi de suite.

D'autres enregistrements internes peuvent être générés par le journal lui-même. Ces enregistrements peuvent ne pas être visibles. Les enregistrements internes font partie de l'utilisation du journal.

Si vous essayez de configurer un journal de tendance afin qu'il stocke plus d'enregistrements de journal que ce que peut gérer le serveur EcoStruxure BMS, le journal de tendance n'est pas créé.

 
action_zoom_plus_stroke Schéma d'archivage circulaire
Figure : Schéma d'archivage circulaire

Pour modifier la taille du journal d'un journal de tendance
  1. Dans WorkStation, dans le volet arborescence du système , cliquez sur le journal de tendance dont vous souhaitez modifier la taille.

  2. Dans les propriétés du Journal de tendance étendu , dans le champ Taille de journal , saisissez la nouvelle valeur.

  3. Cliquez sur le bouton Enregistrer

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  • Configuration d'un journal de tendance étendu
  • Stockage des enregistrements journaux