Tous les journaux de tendance utilisent un stockage circulaire. Le nombre d'enregistrements qu'un journal de tendance peut stocker avant de remplacer les anciens enregistrements varie selon la configuration du journal de tendance.
Par exemple, un journal de tendance est configuré pour stocker 10 enregistrements. L'archivage démarre et le premier enregistrement 1 est stocké. Au bout de 10 enregistrements, le journal des tendances est plein. L'enregistrement 11 écrase l'enregistrement le plus ancien qui dans votre cas est l'enregistrement 1. L'enregistrement suivant 12 écrase l'enregistrement le plus ancien 2, et ainsi de suite.
D'autres enregistrements internes peuvent être générés par le journal lui-même. Ces enregistrements peuvent ne pas être visibles. Les enregistrements internes font partie de l'utilisation du journal.
Si vous essayez de configurer un journal de tendance afin qu'il stocke plus d'enregistrements de journal que ce que peut gérer le serveur EcoStruxure BMS, le journal de tendance n'est pas créé.
action_zoom_plus_stroke
Figure :
Schéma d'archivage circulaire