Productos WorkStation
Funcionalidades: Alarmas
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
12/07/2019

Habilitación de una alarma

Puede habilitar alarmas para que cambien de estado en función de las variables que la alarma supervisa.

Mostrar más
action_close

En el panel Alarmas o la vista Alarma, puede desactivar la alarma. Por ejemplo, puede deshabilitar una alarma si necesita realizar una tarea de mantenimiento que sabe que podrá disparar la alarma.

Las alarmas deshabilitadas desaparecen automáticamente del panel de Alarmas o la vista Alarmas.

Puede ver las alarmas deshabilitadas para obtener información sobre la causa que hizo que se deshabilitara la alarma y el nombre de la cuenta de usuario que la desactivó.

Aviso
  • Para deshabilitar una alarma que esté en estado normal, se recomienda usar una variable de derivación conectada.

Puede deshabilitar alarmas para que vuelvan a cambiar de estado en función de las variables que la alarma supervisa.

Si activa una alarma que ha desactivado un usuario (Causa de desactivación = Usuario), la alarma pasará a estado normal para su reevaluación. Si activa una alarma que ya ha sido desactivada por el sistema o una variable de derivación, la alarma permanece desactivada.

Para habilitar una alarma
  1. En WorkStation, en el panel Alarmas o Vista de alarmas, haga clic en Mostrar alarmas desactivadas

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. En el panel de Alarmas o la vista de Alarmas, haga clic con el botón derecho sobre la alarma y después haga clic en Habilitar alarma .

Si activa una alarma que ha desactivado un usuario (Causa de desactivación = Usuario), la alarma pasará a estado normal para su reevaluación. Si activa una alarma que ya ha sido desactivada por el sistema o una variable de derivación, la alarma permanece desactivada.

  • Habilitar y deshabilitar alarmas
  • Deshabilitación de una alarma
  • Panel Alarmas y vista Alarma
  • Barra de herramientas del panel Alarmas y la vista Alarma