earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : WorkStation
Fonctionnalités : Alarmes
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
16/11/2018

Activation de l'archivage de changement d'état d'une alarme

Vous pouvez activer l'archivage de changement d'état d'une alarme.

Afficher plus
action_close

Chaque fois que l'état d'une alarme change, par exemple quand il passe de l'état d'alarme à l'état de réinitialisation, un événement est consigné dans le journal des évènements et est affiché dans le volet des évènements dans WorkStation. Vous pouvez désactiver l'archivage de changement d'état si seul l'état de l'alarme vous intéresse. Par exemple, vous voulez présenter l'état actuel de l'alarme dans une graphique et ne vous préoccupez pas de l'historique des événements.

Nombre

Dans la vue Alarme, la valeur de la colonne Compte augmente de +1 chaque fois qu'une alarme passe en état d'alarme. Lorsque l'état d'alarme passe à normal, le nombre est réinitialisé à zéro.

Pour plus d'informations, voir Compte .

Pour activer l'archivage de changement d'état d'une alarme
  • ​Dans le volet Alarmes ou la vue Alarme, cliquez avec le bouton droit sur l'alarme que vous souhaitez journaliser puis cliquez sur Activer la journalisation du changement d''état .

  • Archivage de changement d'état d'alarme
  • Volet Alarmes et vue Alarme
  • Masquer une alarme
  • Affichage d'une alarme masquée
  • Afficher alarmes masquées
  • Désactivation d'une alarme
  • Barre d'outils du volet d'alarmes et de la vue alarme