earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WorkStation
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
12/07/2019

Exportación de una lista del registro de tendencias a formato XML

Puede exportar una lista del registro de tendencias al formato XML si desea abrirla en un editor de XML para consultarla y procesarla.

Aviso

Cuando usted exporte datos de registro y luego los importa a otro EcoStruxure BMS, cambie la zona horaria a UTC antes de la exportación para asegurarse de que las marcas de tiempo de importación muestran la hora correcta.

Mostrar más
action_close

Las entradas de registro y las listas de registro de tendencias se pueden exportar en dos formatos diferentes:

  • CSV

  • XML

CSV

CSV (valores separados por comas) es un formato de archivo estándar para el almacenamiento digital de datos estructurados en una tabla con formato de listas. El formato CSV se puede usar en Excel y en una base de datos como SQL.

XML

XML (lenguaje de marcado extensible) es un formato de archivo estándar para datos estructurados que se puede usar con numerosas herramientas distintas.

Para exportar una lista del registro de tendencias a formato XML
  1. En WorkStation, en el Árbol del sistema , seleccione el registro de tendencias que quiere exportar.

  2. En la barra de herramientas de la Lista del registro de tendencias , haga clic en Exportar a XML

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. Busque la carpeta en la que desea guardar el archivo.

  4. En el cuadro Nombre de archivo , escriba un nombre.

  5. Haga clic en Guardar .

La lista del registro de tendencias ya se ha exportado a formato XML.

  • Listas de registro de tendencias en WorkStation
  • Cómo funcionan los registros de tendencias
  • Exportación de una lista del registro de tendencias a formato CSV
  • Exportación de las listas del registro de tendencias y entradas en registro
  • Importación de datos de registro a un registro de tendencias