earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Benutzeroberfläche

Benutzeroberfläche


Produkte: WorkStation
Funktionen: Basisfunktionalität
Produktversion: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
21.05.2024

Dateimenü

Benutzen Sie das Menü Datei , um sich aus dem System auszuloggen, Informationen zu importieren und zu exportieren, zu drucken und neue Objekte zu erstellen.

 
action_zoom_plus_stroke Dateimenü
Abbildung: Dateimenü

Tabelle: Dateimenü

Befehl

Beschreibung

Neu

​Click to open the New submenu where you create new objects. Für weitere Informationen siehe File Menu – New Submenu .

Öffnen

Klicken Sie, um ein Objekt zu öffnen.

In neuem Tab öffnen

​Click to open the selected object in a new tab in the work area.

Im Ordner zeigen

Click to display the object in its location in the System Tree folder structure.

Speichern

Click to save changes.

Abmelden

Klicken Sie, um sich aus WorkStation auszuloggen. Ihre Session endet und Sie werden zum Willkommensfenster zurückgeleitet, wo Sie sich erneut mit demselben oder einem anderen Benutzerkonto in Building Operation einloggen können. Für weitere Informationen siehe Building Operation WorkStation Window .

Kennwort ändern

Klicken Sie, um das Dialogfeld Passwort ändern zu öffnen und Ihr Passwort zu ändern. Für weitere Informationen siehe Change Password Dialog Box .

Importieren

Click to open the Open dialog box where you select a previously exported solution that you want to import. After you select a file, the Import dialog box displays.

Das Dialogfeld Importieren enthält eine Zusammenfassung der Informationen über die importierte Datei und eine Vorschau der Namen und Dateistruktur der zu importierenden Objekte.

Exportieren

Click to open the Save As dialog box where you export a solution to a file location on the WorkStation file system.

Das Dialogfeld Exportvorschau zeigt an, wenn die Lösung Objekte enthält, die die EcoStruxure Building Operation-Software nicht vom EcoStruxure BMS-Server exportieren kann. Anhand dieses Dialogfelds können Sie mehrere Objekte ansehen, die das System vom EcoStruxure BMS-Server exportieren kann, und solche, die das System nicht exportieren kann.

Druckvorschau

Klicken Sie, um sich den Ausdruck anzusehen bevor Sie mit dem Druckvorgang fortfahren.

Drucken

​Click to print the selected object.

Druckeinstellungen

Klicken Sie, um die Druckeinstellungen zu ändern.

Eigenschaften

Click to open the Properties dialog box where you inspect or change properties for the selected object.

Verknüpfungseigenschaften

​Displays the Properties dialog box for the currently selected shortcut.

Beenden

Klicken Sie, um WorkStation zu beenden.

  • File Menu – New Submenu
  • Building Operation WorkStation Window
  • Change Password Dialog Box