earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interface de utilizador

Interface de utilizador


Produtos: WorkStation
Funcionalidades: Funcionalidade básica
Versão do produto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
21-05-2024

Menu de ficheiro

Use o menu Ficheiro para terminar sessão no sistema, importar e exportar informação, imprimir e criar novos objetos.

 
action_zoom_plus_stroke Menu de ficheiro
Imagem: Menu de ficheiro

Tabela: Menu de ficheiro

Comando

Descrição

Novo

​Click to open the New submenu where you create new objects. Para mais informações, consulte File Menu – New Submenu .

Abrir

Clique para abrir um objeto.

Abrir em novo separador

​Click to open the selected object in a new tab in the work area.

Mostrar em pasta

Click to display the object in its location in the System Tree folder structure.

Guardar

Click to save changes.

Terminar sessão

Clique para terminar sessão no WorkStation. A sua sessão termina e é reencaminhado para a janela de boas vindas, onde pode iniciar sessão novamente com a mesma ou outra conta de utilizador. Para mais informações, consulte Building Operation WorkStation Window .

Alterar palavra-passe

Clique para abrir a caixa de diálogo Alterar palavra-passe onde pode alterar a sua palavra-passe. Para mais informações, consulte Change Password Dialog Box .

Importar

Click to open the Open dialog box where you select a previously exported solution that you want to import. After you select a file, the Import dialog box displays.

A caixa de diálogo de importação fornece um resumo de informações sobre o ficheiro importado e uma pré-visualização dos nomes e da estrutura de ficheiros dos objetos a importar. Para mais informações, consulte Import Dialog Box .

Exportar

Click to open the Save As dialog box where you export a solution to a file location on the WorkStation file system.

A caixa de diálogo de pré-visualização da exportação mostra quando existem objetos na solução que o software EcoStruxure Building Operation não consegue exportar do servidor EcoStruxure BMS. Utilize esta caixa de diálogo para visualizar vários objetos que o sistema pode e não pode exportar do servidor EcoStruxure BMS. Para mais informações, consulte Export Preview Dialog Box .

Pré-visualizar impressão

Clique para pré-visualizar uma versão impressa antes de imprimir.

Imprimir

​Click to print the selected object.

Configuração da impressão

Clique para ajustar a configuração de impressão.

Propriedades

Click to open the Properties dialog box where you inspect or change properties for the selected object. Para mais informações, consulte General Information Properties – Basic Tab .

Propriedades de atalho

​Displays the Properties dialog box for the currently selected shortcut.

Sair

Clique para terminar sessão no WorkStation.

  • File Menu – New Submenu
  • Building Operation WorkStation Window
  • Change Password Dialog Box
  • Import Dialog Box
  • General Information Properties – Basic Tab