earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
用户界面

用户界面


产品: WorkStation
功能: 基本功能
产品版本: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
2024/5/21

文件菜单

使用 文件 菜单可注销系统、导入和导出信息、打印以及创建新对象。

 
action_zoom_plus_stroke 文件菜单
图: 文件菜单

表格: 文件菜单

命令

描述

新建

​Click to open the New submenu where you create new objects. 有关更多信息,请参阅 文件菜单 – 新建子菜单 .

打开

点击可打开对象。

在新选项卡中打开

​Click to open the selected object in a new tab in the work area.

在文件夹中显示

Click to display the object in its location in the System Tree folder structure.

保存

Click to save changes.

注销

点击可注销 WorkStation。您的会话将结束,您将转到“欢迎”窗口,可在其中使用相同或其他用户账户再次登录。 有关更多信息,请参阅 Building Operation WorkStation 窗口 .

更改密码

点击可打开 更改密码 对话框,在这里可以更改密码。 有关更多信息,请参阅 更改密码对话框 .

导入

Click to open the Open dialog box where you select a previously exported solution that you want to import. After you select a file, the Import dialog box displays.

“导入”对话框可提供有关导入文件的信息摘要,以及要导入对象的名称和文件结构预览。 有关更多信息,请参阅 Import Dialog Box .

导出

Click to open the Save As dialog box where you export a solution to a file location on the WorkStation file system.

当解决方案中存在 EcoStruxure Building Operation 软件无法从 EcoStruxure BMS 服务器导出的对象时,会显示“导出预览”对话框。使用此对话框可浏览系统可以或无法从 EcoStruxure BMS 服务器导出的多个对象。 有关更多信息,请参阅 Export Preview Dialog Box .

打印预览

点击可在打印前预览打印输出。

打印

​Click to print the selected object.

打印设置

点击可调整打印设置。

属性

Click to open the Properties dialog box where you inspect or change properties for the selected object. 有关更多信息,请参阅 General Information Properties – Basic Tab .

快捷项属性

​Displays the Properties dialog box for the currently selected shortcut.

退出

点击可退出 WorkStation。

  • 文件菜单 – 新建子菜单
  • Building Operation WorkStation 窗口
  • 更改密码对话框
  • Import Dialog Box
  • General Information Properties – Basic Tab