earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : WorkStation
Fonctionnalités : Fonctionnalité de base
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
16/11/2018

Filtrer des objets

Vous pouvez filtrer des objets dans la vue Liste dans WorkStation quand vous voulez réduire le nombre d'objets affichés.

Afficher plus
action_close

Vous pouvez filtrer les objets en fonction des propriétés disponibles pour chaque colonne affichée dans la vue Liste. Vous pouvez ainsi obtenir plus facilement une vue d'ensemble de tous les objets.

Vous pouvez filtrer les objets à l'aide de la fonction de filtre de l'en-tête de colonne. Vous sélectionnez le critère dans la liste déroulante de filtres.

Par exemple, vous pouvez filtrer tous les objets définis sur '21' dans la colonne Valeur de la vue Liste.

 
action_zoom_plus_stroke Fonction de filtre de la vue Liste dans WorkStation
Figure : Fonction de filtre de la vue Liste dans WorkStation

Vous pouvez regrouper et trier des objets dans les volets et vues suivants dans WorkStation :

  • Vue Liste

  • Volet Alarmes

  • Volet Événements

  • Volet Affichage

Vous ne pouvez pas filtrer la colonne Horodatage. Par défaut, les paramètres de filtre ne sont pas sauvegardés lorsque vous fermez la vue ou le volet. Vous ne pouvez pas enregistrer les paramètres de filtre dans les Favoris, ni dans un type de contenu.

Pour filtrer des objets
  1. Dans WorkStation, cliquez sur la flèche dans le titre des colonnes.

  2. Sélectionnez les propriétés que vous souhaitez afficher.

  • Filtrer des objets à l'aide des titres de colonne
  • Fonctions de base
  • Colonnes
  • Effacer le filtre