earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WorkStation
Funzionalità: Funzionalità di base
Versione del prodotto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
16/07/2019

Raggruppamento oggetti

Puoi raggruppare oggetti utilizzando la funzione Raggruppa, per ottenere una panoramica migliore degli oggetti contenuti, per esempio, in una cartella o in una lista.

Mostra di più
action_close

Per ottenere una migliore visualizzazione degli oggetti nelle visualizzazioni e negli elenchi, puoi utilizzare una gamma di funzioni come il filtro, il raggruppamento e l'ordinamento.

Puoi raggruppare gli oggetti per visualizzarli in un modo specifico, per esempio in base alla priorità o al nome. Puoi anche aggiungere dei sottogruppi aggiungendo nuove colonne a un gruppo.

Puoi modificare l'ordine da discendente ad ascendente servendoti della freccetta posizionata nell'intestazione della colonna. Puoi anche ordinare gli allarmi, per esempio, secondo lo stato o la priorità, aggiungendo le colonne che contengono le informazioni in base alle quali vuoi ordinarli. Puoi ordinare diverse colonne premendo MAIUSC e quindi ordinando in base a una nuova colonna. L'ordinamento è effettuato nell'ordine in cui hai aggiunto un nuovo ordinamento.

Esempio:

Puoi ordinare in base allo stato di allarme e quindi alla priorità. Innanzitutto gli allarmi sono ordinati in base al loro stato. Se diversi allarmi hanno lo stesso stato, sono ordinati per priorità.

Le variazioni degli ordini Raggruppa e ordina apportati alla Lista Visualizzazione vengono salvate quando chiudi o esci dalla lista. Devi salvare manualmente le altre variazioni ai riquadri e alle visualizzazioni.

 
action_zoom_plus_stroke Gli oggetti nella Lista Visualizzazione sono raggruppati in base al nome e al valore, quindi ordinati in modo ascendente.
Figura: Gli oggetti nella Lista Visualizzazione sono raggruppati in base al nome e al valore, quindi ordinati in modo ascendente.

Puoi raggruppare e ordinare oggetti nei seguenti riquadri e visualizzazioni in WorkStation:

  • Visualizzazione elenco

  • Riquadro Allarmi

  • Visualizzazioni allarme

  • Riquadro Eventi

  • Visualizzazioni evento

  • Riquadro Orologio

  • Visualizzazione Orologio

  • Visualizzazione Elenco Trend Log

Per raggruppare oggetti
  1. in WorkStation, nel riquadro o in Visualizzazione, fai clic con il tasto destro sull'intestazione della colonna, quindi fai clic su Casella Gruppo .

  2. Trascina l'intestazione della colonna che desideri raggruppare nell'area di gruppo.

     
    action_zoom_plus_stroke

Puoi aggiungere più gruppi trascinando le intestazioni delle colonne nell'area di gruppo.

  • Raggruppa e ordina oggetti
  • Rimozione di un gruppo
  • Colonne