Vous pouvez changer et forcer les valeurs à l'aide d'un graphique ou du volet Propriétés. Avec le volet Suivi de valeurs, vous pouvez dynamiquement surveiller une valeur.
Quand vous forcez une valeur, toutes les valeurs renseignées par le système sont remplacées. Par exemple, un programme horaire est configurée pour démarrer un ventilateur à 09:00 mais vous voulez le mettre en marche à 08:00. Dans ce cas, vous pouvez forcer le démarrage du ventilateur à 08:00.
Pour plus d'informations, voir Valeurs forcées .