You can change and force values using a graphic or the Properties pane. Using the Watch pane, you can dynamically monitor a value.
When you force a value, you override all input from the system. For example, if a schedule is set to enable a device at 09:00, but you want to enable it at 08:00, you can force the enablement at 08:00.
Pour plus d'informations, voir Valeurs forcées .
Vous pouvez ajouter ou modifier des unités et des préfixes sur les valeurs à l'aide de WebStation.
Pour plus d'informations, voir Ajout ou modification d'une unité et d'un préfixe pour une valeur dans WebStation .