earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : WorkStation
Fonctionnalités : Tendances
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
21/05/2024

Masquage d'une série dans une courbe de tendance

When you want to concentrate on a specific trend log record series, you hide the other trend log record series in the chart.

Afficher plus
action_close

Trend charts are a way to graphically present trend logs. A trend chart can contain one or more trend logs that are represented in the trend chart by lines or bars.

Vous pouvez aussi ajouter et supprimer des journaux de tendance d'une courbe de tendance. La comparaison des différents journaux de tendance s'en trouve facilitée, par exemple la consommation d'énergie par rapport à la température moyenne.

 
action_zoom_plus_stroke Courbe de tendance dans WorkStation
Figure : Courbe de tendance dans WorkStation

Navigation dans les courbes de tendance dans WorkStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Pour plus d'informations, voir Navigation dans les courbes de tendance dans WorkStation .

Navigation dans les courbes de tendance dans WebStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Pour plus d'informations, voir Navigation dans les courbes de tendance dans WebStation .

Série de courbes de tendance dans WorkStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Pour plus d'informations, voir Séries de courbes de tendance dans WorkStation .

Série de courbes de tendance dans WebStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Pour plus d'informations, voir Série de courbes de tendance dans WebStation .

Axes d'une courbe de tendance dans WebStation

​A trend chart displays the records of a trend log or an extended trend log as a series.

Pour plus d'informations, voir Trend Charts .

Pour masquer une série dans une courbe de tendance
  1. Dans Workstation, dans le volet arborescence du système , sélectionnez la courbe de tendance.

  2. Sur la Courbe de tendance , cliquez sur l'onglet Séries .

  3. Dans la zone Série, cliquez sur la série que vous voulez masquer.

  • Mode de fonctionnement des journaux de tendance
  • Comment fonctionnent les courbes de tendance
  • Trend Chart Event Icons
  • Ouverture d'une liste de journal de tendance
  • Actualisation d'une liste de journal de tendance
  • Modification de la couleur d'une série de courbes de tendance
  • Modification de l'épaisseur de ligne d'une série de courbes de tendance
  • Affichage d'indicateurs dans une série de journal de tendance
  • Afficher les événements dans une courbe de tendance
  • Suppression d'une série de courbes de tendance
  • Modification de l'ordre d'affichage d'une série de courbes de tendance
  • Affichage des valeurs d'une liste de journal de tendance au format décimal
  • Affichage des valeurs d'une liste de journal de tendance sous forme de chaînes de bits