earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WorkStation
Funktionen: Alarme
Produktversion: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
16.11.2018

Einen Alarm ausblenden

Sie können einen Alarm aus dem Alarmfenster oder der Alarmansicht ausblenden, um die Anzahl der in der Alarmliste angezeigten Alarme zu verringern. Alle Alarme können ausgeblendet werden, ungeachtet ihres Status.

Mehr zeigen
action_close

Im Alarmfenster oder in der Alarmansicht können Sie Alarme ausblenden, um die Anzahl der Alarme zu verringern und somit einfacher Alarme in der Liste finden zu können.

Ein ausgeblendeter Alarm ist weiterhin aktiv und ändert seinen Status genauso wie sichtbare Alarme. Der einzige Unterschied besteht darin, dass ein ausgeblendeter Alarm, der seinen Status auf Normal ändert, weiterhin im Alarmfenster sichtbar ist, wenn ausgeblendete Alarme angezeigt werden.

Einen Alarm ausblenden
  • Klicken Sie in WorkStation im Fenster Alarme oder Alarmansicht mit der rechten Maustaste auf den Alarm und klicken Sie dann auf Alarm ausblenden .

Der Alarm wurde aus dem Alarmfenster oder der Alarmansicht ausgeblendet.

  • Alarme aus- und einblenden
  • Ausgeblendeten Alarm anzeigen
  • Ausgeblendete Alarme anzeigen
  • Alarms Pane and Alarm View
  • Alarmfenster-Kontextmenü
  • Alarms Pane and Alarm View Toolbar