earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WorkStation
Funcionalidades: Alarmas
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
16/11/2018

Cómo ocultar una alarma

Puede ocultar una alarma en el panel Alarmas o la vista Alarma para disminuir el número de alarmas mostradas en el panel Alarmas. Todas las alarmas, con independencia de sus estados, se pueden ocultar.

Mostrar más
action_close

En el panel Alarmas o la vista Alarma, puede ocultar alarmas para disminuir el número de alarmas y ordenar las alarmas de la lista.

Una alarma oculta sigue estando activa y cambia de estado al igual que las alarmas mostradas. La única diferencia es que una alarma oculta que recupera el estado normal está aún visible en el panel Alarmas, si se muestran alarmas ocultas.

Para ocultar una alarma
  • En WorkStation, en el panel de Alarmas o en Vista de Alarma, haga clic derecho en la alarma y después haga clic en Ocultar alarma .

La alarma queda oculta en el panel de Alarmas o la vista de Alarma.

  • Ocultar y mostrar alarmas
  • Cómo mostrar una alarma oculta
  • Mostrar alarmas ocultas
  • Panel Alarmas y vista de Alarma
  • Menú contextual del panel de Alarmas
  • Barra de herramientas del panel Alarmas y la vista Alarma