earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos WorkStation, WebStation
Funcionalidades: Alarmas
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
03/07/2019
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

Cómo funcionan las alarmas

Las alarmas le notifican cuándo se producen algunos eventos importantes. Por ejemplo, si la temperatura es demasiado alta o baja en un edificio, si se abre una ventana, o si algo se avería, como un ventilador. El administrador del sistema configura las alarmas y decide a quién se envían.

Cuando una alarma se dispara, se muestra en una lista junto con información sobre la alarma y su estado actual. En la lista, puede gestionar las alarmas, por ejemplo, reconocerla, aceptarla y comentarla. Además, pude ordenar, ocultar y deshabilitar alarmas de la lista. También puede abrir una vista de detalles para obtener información sobre todas las propiedades de una alarma.

Reconocimientos de alarmas

Cuando reconoce una alarma, está informando a otros usuarios de que ya ha visto la alarma. Al reconocer una alarma, no necesariamente se hace responsable de solucionar la causa de la alarma.

Para obtener más información, consulte Reconocimientos de alarmas .

Asignaciones de alarmas

Una alarma activada puede asignarse manual o automáticamente a un grupo de usuarios o a un usuario específicos que parezcan los más indicados para corregir el problema.

Para obtener más información, consulte Asignaciones de alarmas .

Archivos adjuntos de alarma

Se pueden añadir elementos adjuntos a los objetos de alarmas, salvo a las alarmas de información del sistema. Un adjunto es un enlace que apunta a un objeto en el sistema. Cuando se activa una alarma con un adjunto, se muestra un icono de un clip en el panel Alarmas y en las vistas Alarma. También se puede configurar que se muestre el adjunto cuando se active la alarma.

Para obtener más información, consulte Archivos adjuntos de alarma .

Acciones del usuario

Las acciones de usuario permiten explicar mejor por qué se han activado las alarmas y qué hacer para solucionar lo que las originó. Las acciones de usuario son obligatorias u opcionales según la configuración del sistema.

Para obtener más información, consulte Acciones del usuario .

Ocultar y deshabilitar

Puede ocultar o deshabilitar las alarmas para reducir el número de alarmas que se presentan en el panel Alarmas o en la vista Alarma. Esto es particularmente útil cuando tiene muchas alarmas activas a la vez.

Para obtener más información, consulte Ocultar y deshabilitar .

Registro de cambios de estado de una alarma

Cada vez que una alarma cambia de estado, por ejemplo, de estado de alarma a estado de restablecimiento, se inserta un evento en el registro de eventos y se muestra en el panel Eventos de WorkStation. Puede desactivar el registro de cambio de estado si solo le interesa el estado actual de las alarmas. Por ejemplo, si quiere presentar el estado actual de las alarmas en un gráfico y no le interesa el historial.

Para obtener más información, consulte Registro de cambios de estado de una alarma .

Detalles de alarma y evento

Para obtener rápidamente todos los detalles de una alarma o evento específicos en WorkStation, o de una alarma en WebStation, puede usar la vista Detalles. La vista Detalles muestra todas las propiedades que se pueden añadir y visualizar en el panel Alarmas, el panel Eventos, la vista Alarma o la vista Evento.

Para obtener más información, consulte Detalles de alarma y evento .

Filtros temporales de usuario

Se cambian las condiciones del filtro del panel Alarmas o de la vista Alarma para reducir lo que se muestra en el panel Alarmas o en la vista Alarma.

Para obtener más información, consulte Filtros temporales de usuario .

Favoritos

Cuando se realizan cambios en el diseño o el filtro en el panel de Alarmas o vista de Alarma, se pueden guardar los cambios como favoritos. El objeto del favorito es cambiar rápida y temporalmente el diseño estándar y reducir lo que se muestra en el panel de Alarmas o la vista Alarma aplicando las condiciones del filtro favorito.

Para obtener más información, consulte Favoritos .

  • Descripción de WorkStation
  • Descripción de WebStation
  • Reconocimientos de alarmas
  • Asignaciones de alarmas
  • Archivos adjuntos de alarma
  • Acciones del usuario
  • Ocultar y deshabilitar
  • Registro de cambios de estado de una alarma
  • Detalles de alarma y evento
  • Filtros temporales de usuario
  • Favoritos
  • Cómo editar un filtro de usuario