Chaque fois que l'état d'une alarme change, par exemple quand il passe de l'état d'alarme à l'état de réinitialisation, un événement est consigné dans le journal des évènements et est affiché dans le volet des évènements dans WorkStation. Vous pouvez désactiver l'archivage de changement d'état si seul l'état de l'alarme vous intéresse. Par exemple, vous voulez présenter l'état actuel de l'alarme dans une graphique et ne vous préoccupez pas de l'historique des événements.
Dans la vue Alarme, la valeur de la colonne Compte augmente de +1 chaque fois qu'une alarme passe en état d'alarme. Lorsque l'état d'alarme passe à normal, le nombre est réinitialisé à zéro.
Pour plus d'informations, voir Compte .