Series del gráfico de tendencias en WorkStation
You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.
Estos ajustes se pueden guardar de modo que el gráfico de tendencias se muestre de la misma forma cuando lo abra.
Trend Chart Event Icons
Cómo funcionan los registros de tendencias
Cómo funcionan los gráficos de tendencias
Navegación del gráfico de tendencias en WorkStation
Visualización de intervalos de tiempo específicos de un gráfico de tendencias
Visualización de marcadores en las series de un gráfico de tendencias
Ver eventos en un gráfico de tendencias
Cambio del orden de visualización de las series de un gráfico de tendencias
Cambio del grosor de la línea de las series de un gráfico de tendencias
Cambio del color de las series de un gráfico de tendencias
Cambio del tipo de presentación de una serie del gráfico de tendencias
Cómo eliminar series del gráfico de tendencias
Cómo ocultar una serie en un gráfico de tendencias