earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos WorkStation, WebStation
Funcionalidades: Alarmas
Versión del producto: 2024, 7.0
02/10/2025

Acciones del usuario

arrow1_rotationComentarios de alarma arrow1_rotationNotas de causa arrow1_rotationNotas de acción arrow1_rotationListas de verificación

User actions are used to ease the understanding of what triggered the alarms and what to do to solve the cause of the alarm. User action can be mandatory or optional depending on how the system is set up.

Comentarios de alarma

You can add a comment to an alarm that can be helpful the next time the same alarm is triggered.

Para obtener más información, consulte Comentarios de alarma .

Notas de causa

A cause note is a predefined note that contains information on what triggered the alarm. This information can be helpful the next time the same alarm is triggered.

Para obtener más información, consulte Notas de causa .

Notas de acción

An action note is a predefined note that contains information on what you have done to solve the problem that triggered the alarm.

Para obtener más información, consulte Notas de acción .

Listas de verificación

Checklists are predefined lists with steps you take to correct the cause of the alarm.

Para obtener más información, consulte Listas de verificación .

  • Cómo funcionan las alarmas
  • Comentarios de alarma
  • Notas de causa
  • Notas de acción
  • Listas de verificación