Les actions utilisateur servent à faciliter la compréhension de l'événement qui a déclenché les alarmes et à trouver la solution pour résoudre la cause de l'alarme. L'action utilisateur peut être obligatoire ou optionnelle selon la configuration du système.
Vous pouvez ajouter un commentaire à une alarme, ce qui peut être utile la prochaine fois que la même alarme est déclenchée.
Pour plus d'informations, voir Commentaires d'alarme .
Une note de motif est une note prédéfinie contenant des informations sur ce qui a déclenché l'alarme. Ces informations peuvent être utiles la prochaine fois que la même alarme est déclenchée.
Pour plus d'informations, voir Notes de motif .
Une note d'action est une note prédéfinie contenant des informations sur ce que vous avez fait pour résoudre le problème qui a déclenché l'alarme.
Pour plus d'informations, voir Notes d'action .
Les listes de contrôle sont des listes prédéfinies contenant les étapes que vous suivez pour corriger la cause de l'alarme.
Pour plus d'informations, voir Listes de contrôle .