Aus Sicherheitsgründen können Sie die PIN des SpaceLogic Bluetooth-Adapters ändern. Die PIN des Bluetooth-Adapters wurde mit einem Standardcode von 333666 eingerichtet und sollte auf einen sicheren Code abgeändert werden, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Sie konfigurieren das Kennwort für den Bluetooth-Zugang im RP-Controller.
Stellen Sie eine Verbindung mit dem Adapter her. Für weitere Informationen siehe Verbinden mit einem Controller über Bluetooth .
Geben Sie auf der Seite Bluetooth Gerätemanagement im PIN-Feld die neue PIN ein und übernehmen Aktualisieren .
Ihr mobiles Gerät oder Ihr Windows 10 Laptop fordert Sie auf, das Pairing mit dem Adapter aufzuheben. Wählen Sie Erlauben aus.
Die mobile Commission Anwendung kehrt zur Seite Bluetooth-Geräte zurück. Drücken Sie am Adapter die LED-Taste, um das Pairing zu starten.
Wählen Sie in der mobilen Commission Anwendung den Adapter und dann Verbinden aus.
Wählen Sie auf der Seite Bluetooth-Geräteverwaltung die Option Gerät finden aus.
Ihr mobiles Gerät oder Ihr Windows 10 Laptop fordert Sie auf, die Adapter-PIN einzugeben. Übernehmen die neue PIN und übernehmen Erlauben .
Ihr mobiles Gerät oder Windows 10 Laptop zeigt an, dass das Pairing erfolgreich war. Wählen SIe Schließen aus.
Vergewissern Sie sich, dass die Eigenschaft Sensorbus auf dem Objekt RP Controller-Einstellungen aktiviert ist. Andernfalls funktioniert der Bluetooth-Adapter nicht. Für weitere Informationen siehe BACnet/IP Controller Settings Properties – Basic Tab .
Sie haben die Adapter-PIN erfolgreich geändert und können sich mit dem Controller verbinden.