间隔趋势日志可收集特定时间间隔的数据。 每个记录值都会在趋势日志中存储为记录。 当记录间隔小于 1 小时时,则使用此趋势日志。
您可以使用 WorkStation 或 WebStation 创建间隔趋势日志。在 WorkStation 中,您可以配置间隔趋势日志的属性,以满足站点的特有需求。
例如,在下图中,间隔趋势日志会每分钟记录一个变量。记录会通过趋势图进行打印。间隔趋势日志不会记录间隔之间的值。
间隔趋势日志的间隔与趋势的激活时间一致。例如,如果激活时间是 9 时 01 分 00 秒,间隔为 15 分钟,趋势将记录 9 时 16 分 00 秒、9 时 31 分 00 秒、9 时 46 分 00 秒等等。
默认设置下,间隔日志使用 UTC 来确定何时采用下个日志样本。在夏令时时间更改之后,当间隔长于 1 个小时并且您希望继续记录该间隔时,使用服务器本地时间。例如,日志间隔是每隔 24 小时的午夜,并且即使在夏令时时间更改之后,您希望继续在午夜记录,从而可使用服务器本地时间。在春季的夏令时时间更改期间,日志样本将在 23 小时之后注册。在秋季的夏令时时间更改之后,日志样本将在 25 小时之后注册。
具有增量的间隔趋势日志可以减少类似记录的存储,但填充存储容量的速度可能无法比拟不具有增量的间隔趋势日志。
具有增量的间隔趋势日志会在每个间隔检查监视值,如果此值与之前记录的值之差超过增量,则会记录新值。 增量是当前的变量值和最后一个记录值之差。 要根据时间间隔记录变量,请使用零增量。
例如,在下图中,间隔趋势日志会每分钟记录一个变量,但前提是变量超过或低于增量 3。记录会通过趋势图进行打印。请注意,具有增量的间隔趋势日志不会记录间隔之间的值,或变量位于增量之内的间隔的值。
如要仅根据时间间隔记录变量,请将 增量 设为零。
如果间隔趋势日志具有增量和使用周期的计算方法,请确保周期包含必要的记录数以生成正确的计算。如果值和之前记录的值之差不超过周期内的增量,则不会针对计算记录值或只记录较少的值。
调整周期,使其包含生成正确的计算所需的记录数。
如果计算方法连接到具有增量的间隔趋势日志,请确保针对计算调整周期和增量。
可通过初始仪表设置来创建间隔趋势日志。间隔趋势日志支持仪表更改命令和仪表消费计算。您可在间隔趋势日志对象上查看上个仪表更改信息。 有关更多信息,请参阅 仪表功能 .