earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WorkStation, Projekt Configuration Server
Funktionen: Basisfunktionalität
Produktversion: 1.8
07.12.2015
Klicken Sie, um die aktuelle Version anzusehen, die noch nicht übersetzt wurde.

Ein Dokument öffnen

Sie können Dokumente öffnen, bearbeiten und speichern, die auf einem SmartStruxure-Server gespeichert sind. Benutzen Sie dazu das Standard-Bearbeitungsprogramm, das dem Dateityp entspricht. Notepad öffnet beispielsweise eine Text-Datei.

Mehr zeigen
action_close

Sie können Dokumente öffnen, die auf einem SmartStruxure-Server gespeichert sind. Benutzen Sie dazu das Standardprogramm, das dem Dateityp entspricht. Beispielsweise öffnet sich eine txt-Datei in Notepad und eine ppt-Datei in PowerPoint.

Wenn Sie auf ein Dokument in WorkStation klicken, wird das Dokument außerhalb von WorkStation mit dem entsprechenden Bearbeitungs- oder Betrachtungsprogramm geöffnet. In WebStation wird das Dokument in einem Fenster innerhalb von WebStation mit dem entsprechenden Bearbeitungs- oder Betrachtungsprogramm geöffnet. In WebStation können Sie außerdem das Bearbeitungs- oder Betrachtungsprogramm in einem neuen Fenster öffnen.

Mit WorkStation und WebStation können Sie die Dokumente bearbeiten und diese dann erneut in Building Operation speichern. 

Hinweis

Wenn Sie sich abmelden oder automatisch abgemeldet werden, werden ungespeicherte Änderungen im Dokument nicht in der Datenbank gespeichert. Stellen Sie sicher, dass Sie Änderungen in geöffneten Dokumenten regelmäßig speichern.

In WebStation definiert der Browser, ob die Dokumente innerhalb oder außerhalb des Browsers mit dem entsprechenden Bearbeitungs- oder Betrachtungsprogramm geöffnet werden.

Ein Dokument öffnen
  1. Wählen Sie in Workstation im Systembaumfenster auf das Dokument.

  2. Wenn das Bearbeitungsprogramm das Dokument geöffnet hat, können Sie dieses einsehen oder ändern.

  3. Abschließend sollten Sie das Dokument speichern und dann erst schließen.

  • Wie Dokumente funktionieren