Productos WorkStation, Project Configuration Server
Funcionalidades: Funcionalidad básica
Versión del producto: 1.8
07/12/2015
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

Cómo abrir un documento

Puede abrir, editar y guardar los documentos almacenados en un servidor SmartStruxure usando el editor predeterminado asociado al tipo de archivo. Por ejemplo, el editor Bloc de notas abre un archivo de texto.

Mostrar más
action_close

Puede abrir los documentos guardados en un servidor SmartStruxure usando el programa predeterminado asociado al tipo de archivo. Por ejemplo, un archivo txt se abre con Bloc de Notas y un archivo ppt se abre con PowerPoint.

Cuando hace clic en el documento en WorkStation, el documento se abre fuera de WorkStation usando el editor o visor asociados. En WebStation, el documento se abre en una ventana de WebStation usando el editor o visor asociados. Además, en WebStation también puede optar por abrir el editor o visor del documento en una ventana nueva.

Con WorkStation y WebStation, puede editar los documentos para después volver a guardarlos en Building Operation. 

Aviso

Cuando cierra sesión o se desconecta automáticamente, los cambios no guardados en el documento no se almacenan en la base de datos. Asegúrese de guardar a menudo los cambios en los documentos abiertos.

En WebStation, el explorador define si los documentos se abren dentro o fuera del explorador con el editor o visor asociados.

Para abrir un documento
  1. En WorkStation, en el panel Árbol del sistema, haga clic en el documento.

  2. Cuando el editor abra el documento, podrá ver o modificar el archivo.

  3. Cuando termine, guarde y cierre el documento.

  • Cómo funcionan los documentos