Productos WorkStation, WebStation
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
22/07/2018

Apertura de una lista de registro de tendencias

Puede abrir la lista del registro de tendencias para consultarla.

Mostrar más
action_close

You use trend logs to record values, such as a sensor. A trend log can also log consumptions, such as energy consumption or water consumption.

Puede ver un registro de tendencias como una lista o como un gráfico de tendencias.

 
action_zoom_plus_stroke Una lista de tendencias (izquierda, arriba) y un gráfico de tendencias (derecha, abajo) en Workstation
Figura: Una lista de tendencias (izquierda, arriba) y un gráfico de tendencias (derecha, abajo) en Workstation

Puede copiar datos de tendencias entre los sistemas de EcoStruxure Building Operation exportando datos del registro de tendencias de una lista de registro de tendencias a un archivo .XML y después importando los datos del registro de tendencias del archivo .XML a un registro de tendencias.

El archivo .XML contiene un valor de tiempo y comentario para cada registro. El archivo también contiene ajustes locales que puede editar en el archivo .XML.

 
action_zoom_plus_stroke Lista de registro de tendencias exportada a un archivo .XML.
Figura: Lista de registro de tendencias exportada a un archivo .XML.

Para obtener más información, consulte Importing Log Data to a Trend Log .

Gráficos de tendencias

Trend charts are a way to graphically present trend logs. A trend chart can contain one or more trend logs that are represented in the trend chart by lines or bars.

Para obtener más información, consulte Cómo funcionan los gráficos de tendencias .

Listas de registro de tendencias en WorkStation

A trend log list displays all values in the trend log in a list.

Para obtener más información, consulte Listas de registro de tendencias en WorkStation .

Listas de registro de tendencias en WebStation

A trend log list displays all values in the trend log in a list.

Para obtener más información, consulte Listas de registro de tendencias en WebStation .

Registros de tendencias en WebStation

A trend log is a collection of time-stamp values. In WebStation, you can create a trend log from a value or from a property in an object.

Para obtener más información, consulte Cómo funcionan los registros de tendencias en WebStation .

Para abrir una lista de registro de tendencias
  • En WorkStation o WebStation, en el panel de Árbol del sistema , seleccione el registro de tendencias que quiere abrir.

La lista de registro de tendencias se abre.

  • Cómo funcionan los registros de tendencias
  • Listas de registro de tendencias en WorkStation
  • Listas de registro de tendencias en WebStation
  • Actualización de una lista de registro de tendencias
  • Exportación de una lista del registro de tendencias a formato XML
  • Exportación de una lista del registro de tendencias a formato CSV