earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : WorkStation, WebStation
Fonctionnalités : Tendances
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
22/07/2018

Ouverture d'une liste de journal de tendance

Vous devez ouvrir la liste de journal de tendance pour l'afficher.

Afficher plus
action_close

You use trend logs to record values, such as a sensor. A trend log can also log consumptions, such as energy consumption or water consumption.

Vous pouvez afficher un journal de tendance sous forme de liste de journal de tendance ou de courbe de tendance.

 
action_zoom_plus_stroke Une liste de tendances (en haut à gauche) et une courbe de tendance (en bas à droite) dans WorkStation
Figure : Une liste de tendances (en haut à gauche) et une courbe de tendance (en bas à droite) dans WorkStation

Vous pouvez copier des données de tendance entre les bases de données EcoStruxure Building Operation en exportant les données du journal de tendance depuis une liste de journaux de tendance à un fichier .XML et en important les données du journal de tendance du fichier .XML à un journal de tendance.

Le fichier .XML contient une estampille temporelle, une valeur et des commentaires pour chaque enregistrement. Le fichier contient également le paramètre régional que vous pouvez modifier dans le fichier .XML.

 
action_zoom_plus_stroke Liste de journaux de tendance exportée vers un fichier .XML
Figure : Liste de journaux de tendance exportée vers un fichier .XML

Pour plus d'informations, voir Importing Log Data to a Trend Log .

Courbes de tendance

Trend charts are a way to graphically present trend logs. A trend chart can contain one or more trend logs that are represented in the trend chart by lines or bars.

Pour plus d'informations, voir Comment fonctionnent les courbes de tendance .

Listes de journal de tendance dans WorkStation

A trend log list displays all values in the trend log in a list.

Pour plus d'informations, voir Listes de journal de tendance dans WorkStation .

Listes de journal de tendance dans WebStation

A trend log list displays all values in the trend log in a list.

Pour plus d'informations, voir Listes de journal de tendance dans WebStation .

Journaux de tendance dans WebStation

A trend log is a collection of time-stamp values. In WebStation, you can create a trend log from a value or from a property in an object.

Pour plus d'informations, voir Mode de fonctionnement des journaux de tendances dans WebStation .

Pour ouvrir une liste de journal de tendance
  • Dans WorkStation ou WebStation, dans le volet Arborescence du système , sélectionnez le tableau de la liste de journaux de tendance que vous souhaitez ouvrir.

La liste de journaux de tendance est désormais ouverte.

  • Mode de fonctionnement des journaux de tendance
  • Listes de journal de tendance dans WorkStation
  • Listes de journal de tendance dans WebStation
  • Actualisation d'une liste de journal de tendance
  • Exportation d'une liste de journal de tendance au format XML
  • Exportation d'une liste de journal de tendance au format CSV