earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WorkStation, WebStation
Funcionalidades: Alarmas
Versión del producto: 1.8, 1.9
19/02/2014

Cómo abrir un adjunto de alarma

Puede abrir un adjunto de alarma para obtener información más detallada sobre el evento que desencadenó la alarma.

Mostrar más
action_close

Se pueden añadir elementos adjuntos a los objetos de alarmas, salvo a las alarmas de información del sistema. Un adjunto es un enlace que apunta a un objeto en el sistema. Cuando se activa una alarma con un adjunto, se muestra un icono de un clip en el panel Alarmas y en las vistas Alarma. También se puede configurar que se muestre el adjunto cuando se active la alarma.

El adjunto también puede ser un gráfico, un archivo de Microsoft Word, un archivo PDF, una grabación de vídeo, un mensaje de voz, un informe, un gráfico de tendencias, un calendario o una ventana emergente con información de la alarma.

Puede añadir el mismo archivo adjunto o conjunto de archivos adjuntos a múltiples alarmas en una única operación. También puede borrar los archivos adjuntos correspondientes a múltiples alarmas en una sola operación. Si añade un archivo adjunto que ya se ha adjuntado a una alarma, el último archivo adjunto se añadirá como duplicado.

En WebStation, puede abrir archivos adjuntos relacionados con objetos del sistema. En WorkStation, también puede abrir otro tipo de adjuntos, siempre que el programa o el editor compatibles con los adjuntos estén instalados localmente en su ordenador. Por ejemplo, si el adjunto es un archivo PDF, podrá abrir el archivo si Adobe Reader o un programa similar está instalado en el ordenador.

Para abrir un adjunto de alarma
  • En WorkStation o WebStation, en el panel Alarmas, haga clic con el botón derecho del ratón en la alarma, seleccione Archivos adjuntos y, a continuación, haga clic en el adjunto que desea abrir.

  • Archivos adjuntos de alarma
  • Panel Alarmas y vista Alarma
  • Menú de acceso directo al panel Alarmas