earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: WebStation
功能: 基本功能
产品版本: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
2018/7/22

在新窗口中打开对象

在新窗口中打开一个对象时,能够同时显示更多对象,或获得更佳视图。

显示更多
action_close

WorkStation 和 WebStation 中的工作区是您在自己的站点执行所有任务的区域,如确认报警和浏览趋势日志。

工作区包含不同的元件,如窗格、列表和视图。可以通过多种不同的方式配置这些元件。您可以隐藏或显示元件,并创建和保存自己的工作区。还可以为您的用户账户所属的用户组复原默认的工作区布局。

当您注销时,WebStation 会使用 cookie 记住您的工作区。再次登录时,您会获得在注销时使用的工作区。如果清理 Web 浏览器,将会重新获得默认工作区。

某些对象在 WorkStation 和 WebStation 中具有特定视图:

  • 报警

  • 文档

  • 图形 (TGML)

  • 事件

  • 趋势图

  • 趋势日志列表

  • 时间表

  • 日历

  • 观察

当您打开没有特定视图的对象时,会显示此对象的“属性”对话框。

面板

可以通过面板创建工作区,以在 EcoStruxure Building Operation 软件中显示两个或多个元件,例如图形、趋势图、趋势列表和报警视图。

有关更多信息,请参阅 面板 .

收藏的页面

您可以添加经常访问的页面作为收藏页面。这样可使收藏的页面更便于访问。

有关更多信息,请参阅 收藏的页面 .

外部内容

出于安全原因,在 WebStation 内无法打开网页之类的外部内容。

在新窗口中打开对象
  1. 在 WebStation 的 系统树 窗格或 列表 视图中,右键点击您要在新窗口中打开的对象。

  2. 点击 在新窗口中打开

  • 工作区
  • 上下文菜单