趋势图的 X 轴表示时间。 轴的时间跨度可以通过固定的开始和结束时间或相对于当前时间的结束时间进行设置。 轴可以快速缩放以显示前一小时、前一天、前一个月或前一年。
action_zoom_plus_stroke
图:
绝对时间跨度和相对时间跨度示意图
Y 轴是变量所表示的测量单位。 Y 轴标度可以手动设置或自动缩放。 您可以将趋势图配置为在一个 Y 轴或两个 Y 轴(一左一右)上表示系列。 使用两个 Y 轴在同一趋势图中表示不同范围的系列。
action_zoom_plus_stroke
图:
一个 Y 轴和两个 Y 轴示意图
为便于轻松阅读,可以在趋势图中显示网格线。 X 和 Y 方向都可以显示网格线,二者相互独立。
action_zoom_plus_stroke
图:
网格线示意图