earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: AS-L, AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
功能: 趋势
产品版本: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
2019/7/15

编辑趋势图设置

您可以配置趋势图轴、系列展示和计算方法的缩放比例,以轻松解释趋势图中表示趋势日志记录的系列。

显示更多
action_close

趋势图的 X 轴表示时间。 轴的时间跨度可以通过固定的开始和结束时间或相对于当前时间的结束时间进行设置。 轴可以快速缩放以显示前一小时、前一天、前一个月或前一年。

 
action_zoom_plus_stroke 绝对时间跨度和相对时间跨度示意图
图: 绝对时间跨度和相对时间跨度示意图

Y 轴是变量所表示的测量单位。 Y 轴标度可以手动设置或自动缩放。 您可以将趋势图配置为在一个 Y 轴或两个 Y 轴(一左一右)上表示系列。 使用两个 Y 轴在同一趋势图中表示不同范围的系列。

 
action_zoom_plus_stroke 一个 Y 轴和两个 Y 轴示意图
图: 一个 Y 轴和两个 Y 轴示意图

为便于轻松阅读,可以在趋势图中显示网格线。 X 和 Y 方向都可以显示网格线,二者相互独立。

 
action_zoom_plus_stroke 网格线示意图
图: 网格线示意图

编辑趋势图设置
  1. 在 WorkStation 的 系统树 窗格,选择趋势图。

  2. 趋势图 工具栏,点击 打开趋势图设置 按钮

     
    action_zoom_plus_stroke

  3. 趋势图表设置 对话框中,编辑趋势图设置。

  4. 点击 确定

  • 趋势图轴
  • Trend Chart Settings Dialog Box – Axes Tab
  • 趋势图事件图标
  • 趋势图视图