earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interface utilisateur

Interface utilisateur


Produits : AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool
Fonctionnalités : Gestion des utilisateurs
Version produit : 2024, 7.0
02/12/2024

Panel Properties

Use the Panel properties to configure the properties of a panel.

 
action_zoom_plus_stroke Panel properties
Figure : Panel properties

Table : Panel Properties

Component

Description

Work area initial path

Enter the path, for example a graphical link, that points to the panel.

Show toolbars

Select Yes to show the toolbars of the panel.​

 
action_zoom_plus_stroke

Add

Click to add a pane component to the panel. Pour plus d'informations, voir Create Object Dialog – Naming the Object Page .

 
action_zoom_plus_stroke

Edit

Click to edit a pane component. Pour plus d'informations, voir Pane Properties .

 
action_zoom_plus_stroke

Remove

Click to remove a panel component.

  • Panel Components
  • Create Object Dialog – Naming the Object Page
  • General Information Properties – Basic Tab