earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos AS-C, AS-B, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Funcionalidad básica
Versión del producto: 1.9
19/07/2017

Filtro rápido

Puede usar el filtro rápido para filtrar los objetos de la lista por nombre. Puede escribir el nombre en el cuadro del filtro rápido o arrastrar un elemento de una columna del panel de Alarmas, el panel de Eventos, una vista de Alarmas o una vista de Eventos y soltarlo en el cuadro de Filtro rápido.

Por ejemplo, si desea buscar todos los objetos con nombre "temperatura", basta con que introduzca "temp" en el cuadro Filtro rápido y solo se mostrarán los objetos con nombre temperatura en la lista. 

 
action_zoom_plus_stroke Cómo filtrar por caracteres en todas las columnas visibles
Figura: Cómo filtrar por caracteres en todas las columnas visibles

El filtro rápido se aplica a todo lo que está visible en las columnas de la vista Lista. Por ejemplo, si filtra por "2", no obtendrá ningún resultado. Pero si añade las columnas Nota 1 y valor, obtendrá resultados sobre la temperatura, que es 21, el punto de ajuste que es 20 y la nota que indica que el programa controla el ventilador modelo 22.   

 
action_zoom_plus_stroke El filtro rápido filtra en todas las columnas visibles de la vista
Figura: El filtro rápido filtra en todas las columnas visibles de la vista

​El filtro rápido se usa en los siguientes componentes de WorkStation:

  • ​Vista Lista

  • Panel Alarmas

  • Vistas de Alarma

  • Panel Eventos

  • Vistas Evento

  • Vista de detalles de alarma o evento

  • Panel de visualización

  • Vistas de Visualización

  • Cuadro de diálogo Añadir/eliminar columnas

  • Asistente Crear objeto

 
action_zoom_plus_stroke El filtro rápido se usa en, por ejemplo, la vista Lista (superior derecha), en el panel Visualización (inferior izquierda) y en el cuadro de diálogo Añadir/eliminar (centro derecha).
Figura: El filtro rápido se usa en, por ejemplo, la vista Lista (superior derecha), en el panel Visualización (inferior izquierda) y en el cuadro de diálogo Añadir/eliminar (centro derecha).
  • Funciones básicas
  • Panel Alarmas y vista Alarma
  • Vista de detalles de Alarmas y eventos
  • Panel de Visualización y vista de Visualización
  • Add/Remove Columns Dialog Box (List View)