earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Funcionalidad básica
Versión del producto: 2023
21/05/2024
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

Filtro rápido

Puede usar el filtro rápido para filtrar los objetos de la lista por nombre. Puede escribir el nombre en el cuadro del filtro rápido o arrastrar un elemento de una columna del panel de Alarmas, el panel de Eventos, una vista de Alarmas o una vista de Eventos y soltarlo en el cuadro de Filtro rápido.

Por ejemplo, si desea buscar todos los objetos con nombre "temperatura", basta con que introduzca "temp" en el cuadro Filtro rápido y solo se mostrarán los objetos con nombre temperatura en la lista. 

 
action_zoom_plus_stroke Cómo filtrar por caracteres en todas las columnas visibles
Figura: Cómo filtrar por caracteres en todas las columnas visibles

El filtro rápido se aplica a todo lo que está visible en las columnas de la vista. Por ejemplo, si filtra por "20", no obtendrá ningún resultado. Pero si añade la columna Valor, obtendrá resultados sobre la temperatura, que es 20 y el punto de ajuste que es 20.

El filtro rápido para la Vista de evento filtra registros que ya han sido recuperados desde el servidor.

 
action_zoom_plus_stroke El filtro rápido filtra en todas las columnas visibles de la vista
Figura: El filtro rápido filtra en todas las columnas visibles de la vista

El filtro rápido se usa en los siguientes componentes de WorkStation:

  • Vista Lista

  • Panel Alarmas

  • Vistas de Alarma

  • Panel Eventos

  • Vistas Evento

  • Vista de detalles de alarma o evento

  • Panel de visualización

  • Vistas de Visualización

  • Cuadro de diálogo Añadir/eliminar columnas

  • Asistente Crear objeto

 
action_zoom_plus_stroke El filtro rápido se usa en muchos componentes como por ejemplo, la vista Lista (superior derecha), en el panel Visualización (inferior izquierda) y en el cuadro de diálogo Añadir/eliminar (centro derecha).
Figura: El filtro rápido se usa en muchos componentes como por ejemplo, la vista Lista (superior derecha), en el panel Visualización (inferior izquierda) y en el cuadro de diálogo Añadir/eliminar (centro derecha).
  • Funciones básicas
  • Panel Alarmas y vista de Alarma
  • Vista de detalles de Alarmas y eventos
  • Panel de Visualización y vista de Visualización
  • Add/Remove Columns Dialog Box (List View)