earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concept

Concept


Produits : AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Fonctionnalités : Fonctionnalité de base
Version produit : 2023
21/05/2024
Cliquez pour afficher la version mise à jour qui n'a pas encore été traduite

Filtre rapide

Vous pouvez utiliser le Filtre rapide pour filtrer les objets par nom dans la liste. Vous pouvez saisir le nom dans la case Filtre rapide ou faire glisser un élément d'une colonne dans le volet Alarmes, le volet Événements, une vue Alarme ou une vue Événement jusqu'à dans la case filtre rapide.

Par exemple, si vous souhaitez trouver tous les objets appelés « température », saisissez « temp » dans la boîte de dialogue Filtre rapide et seuls les objets appelés température s'affichent dans la liste. 

 
action_zoom_plus_stroke Filtrage des caractères dans toutes les colonnes visibles
Figure : Filtrage des caractères dans toutes les colonnes visibles

Le Filtre rapide filtre tout ce qui est visible dans les colonnes de la Vue Liste. Par exemple, si vous filtrez sur la valeur « 20 », vous n'obtiendrez aucun résultat. Mais si vous ajoutez la colonne Valeur, vous obtiendrez des résultats sur la température, qui est de 20, le point de consigne qui est de 20.

Le Filtre rapide pour la Vue Événement filtre les enregistrements déjà récupérés à partir du serveur.

 
action_zoom_plus_stroke Le Filtre rapide filtre toutes les colonnes visibles de l'affichage
Figure : Le Filtre rapide filtre toutes les colonnes visibles de l'affichage

Le Filtre rapide est utilisé dans les composants suivants de WorkStation :

  • Vue Liste

  • Volet Alarmes

  • Vues Alarme

  • Volet Événements

  • Vues d'événement

  • Vues détaillées des alarmes ou des événements

  • Volet Suivi de valeurs

  • Vues de suivi de valeurs

  • Boîte de dialogue Ajouter/supprimer des colonnes

  • Assistant Créer un objet

 
action_zoom_plus_stroke Le Filtre rapide est utilisé dans de nombreux composants, tels que la Vue Liste (en haut à gauche), le volet Suivi de valeurs (en bas à gauche) et la boîte de dialogue Ajouter/supprimer (en haut à droite).
Figure : Le Filtre rapide est utilisé dans de nombreux composants, tels que la Vue Liste (en haut à gauche), le volet Suivi de valeurs (en bas à gauche) et la boîte de dialogue Ajouter/supprimer (en haut à droite).
  • Fonctions de base
  • Volet Alarmes et vue Alarme
  • Vue détaillée des alarmes et des événements
  • Volet Suivi de valeurs et vue Suivi de valeurs