Productos WebHelp
Funcionalidades: Funcionalidad básica
Versión del producto: 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
27/08/2021

Rating a WebHelp Topic

You rate a topic to reflect whether you found the topic helpful or if you think it could be improved.

Mostrar más
action_close

En el encabezado de cada tema, los usuarios que han iniciado sesión pueden valorar los temas y el contenido de la comunidad en WebHelp.

Aviso
  • Escriba sus comentarios en inglés para que el administrador de WebHelp pueda leerlos y entenderlos.

El promedio de puntuación total se muestra para cada tema con estrellas amarillas en la lista de temas o en cada tema individual. Para el contenido de la comunidad, el promedio de puntuación total se muestra con estrellas amarillas para cada entrada individual de contenido de la comunidad. Si no hay puntuación de un tema o entrada de contenido de la comunidad, las estrellas están atenuadas. Al presentar temas en una lista, WebHelp primero los clasifica por fecha de publicación y, seguidamente, por el número de estrellas con el tema más puntuado al principio de la lista.

To rate a WebHelp topic
  1. In a WebHelp topic, select the number of stars that you want to give the topic.

  2. In the Give feedback on this topic box, type an explanation of what you think about this topic, what is good or what can be improved.

  3. Click Send .

The average of the total rating is calculated and the feedback is sent to the WebHelp administrator.

  • WebHelp Overview
  • Puntuaciones y comentarios
  • WebHelp Home Page