earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Como

Como


Produtos: WebHelp
Funcionalidades: Funcionalidade básica
Versão do produto: 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
27-08-2021

Rating a WebHelp Topic

You rate a topic to reflect whether you found the topic helpful or if you think it could be improved.

Mostrar mais
action_close

No cabeçalho de cada tópico, utilizadores com sessão iniciada podem avaliar tópicos e conteúdo de comunidade em WebHelp.

Nota
  • Escreva o seu comentário em inglês para garantir que o administrador WebHelp consegue ler e compreender a informação.

A média do total das avaliações é apresentada para cada tópico com as estrelas amarelas na lista de tópicos ou em cada tópico individual. Para conteúdo de comunidade, a média do total das avaliações é apresentada com as estrelas amarelas para cada entrada individual de conteúdo de comunidade. Se não existir avaliação sobre um tópico ou entrada de conteúdo de comunidade, as estrelas aparecem escurecidas. Quando são apresentados os tópicos numa lista de tópicos, o WebHelp ordena primeiro os tópicos pela data de publicação e depois pelo número de estrelas, com o tópico com melhor avaliação no topo da lista.

To rate a WebHelp topic
  1. In a WebHelp topic, select the number of stars that you want to give the topic.

  2. In the Give feedback on this topic box, type an explanation of what you think about this topic, what is good or what can be improved.

  3. Click Send .

The average of the total rating is calculated and the feedback is sent to the WebHelp administrator.

  • WebHelp Overview
  • Avaliações e comentários
  • WebHelp Home Page