Nell'intestazione di ciascun topic, gli utenti possono valutare i topic e i contenuti della community in WebHelp.
Scrivi il tuo commento in inglese affinché l'amministratore di WebHelp possa leggere e comprendere le informazioni contenute al suo interno.
La media delle valutazioni relative a un topic viene visualizzata sotto forma di stelle gialle nella lista dei topic o all'interno del relativo topic. La media delle valutazioni relative a ogni singolo contenuto della community viene visualizzata sotto forma di stelle gialle. In assenza di valutazioni per un determinato topic o contenuto della community, le stelle sono offuscate. WebHelp elenca i topic in base alla data di pubblicazione e al numero di stelle assegnate, posizionando in alto quelli che hanno ottenuto una valutazione migliore.