earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WorkStation
Funcionalidades: Funcionalidad básica
Versión del producto: 2023, 2024
21/05/2024

Liberación de un valor forzado

Puede liberar un valor forzado para que recupere su estado normal.

Mostrar más
action_close

When you force a value, all input from the system is overridden. For example, a schedule is set to start a fan at 09:00 but you want it to start at 08:00. In this case, you can force the fan to start at 08:00.

Puede liberar manualmente un valor forzado en cualquier momento o puede automatizar la liberación, usando un objeto de Forzado sincronizado para especificar la duración u hora de fin del forzado.

Cuando libera un valor forzado, este recupera su estado normal.

En WorkStation, puede ver el valor no forzado, que es el valor real del sistema, en cualquier momento. Para obtener más información, consulte Visualización de un valor no forzado .

Tiempo de espera en valores forzados

Puede establecer un tiempo de espera en valores forzados de modo que el valor forzado deje de estar forzado después de un tiempo fijo. El tiempo puede ser una duración, por ejemplo, dos horas. El valor forzado también puede estar no forzado en una fecha y hora concretas del calendario.

Para obtener más información, consulte Cómo establecer un tiempo de espera en un valor forzado .

Para obtener más información, consulte Cómo establecer un tiempo de espera en un valor forzado en WebStation .

Indicación en WorkStation

Un valor forzado se indica con un color naranja en los cuadros de diálogo de propiedades. En el panel Mostrar, un valor forzado se indica con una mano

 
action_zoom_plus_stroke
.

En la Vista de lista y en la Vista de búsqueda, un valor forzado se indica con el texto [Forced] en la columna "Valor".

En WorkStation, puede ver el valor no forzado, que es el valor real del sistema, en cualquier momento. Para obtener más información, consulte Visualización de un valor no forzado .

Indicación en WebStation

En la vista de lista y en el panel de visualización, un valor forzado se indica con el color naranja y una mano.

Indicación en el visor de gráficos del bloque de funciones

Los valores forzados están indicados por el color naranja en el visor de gráficos del bloque de funciones. Para obtener más información, consulte Forced Value Indication in Function Block Graphics Viewer .

Buscar valores forzados

Puede buscar valores forzados usando la función de búsqueda en WorkStation.

Para obtener más información, consulte Cómo buscar valores forzados .

Puede buscar valores forzados en WebStation mediante Diagnósticos.

Para obtener más información, consulte Displaying a List of Forced Values in WebStation .

Para liberar un valor forzado
  1. En WorkStation, en el Árbol del sistema , seleccione el valor forzado que desea liberar.

  2. En el menú Archivo , haga clic en Propiedades .

  3. Haga clic en No forzar .

  4. Haga clic en Aceptar .

  • Valores forzados
  • Botones de Forzar y No forzar
  • Cuadro de diálogo Cambiar valor
  • Cómo forzar un valor
  • Visualización de un valor no forzado
  • Cómo buscar valores forzados
  • Cómo establecer un tiempo de espera en un valor forzado