earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WorkStation
Funzionalità: Funzionalità di base
Versione del prodotto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022
16/11/2018
Clicca per visualizzare la versione aggiornata non ancora tradotta

Sblocco di un valore forzato

Puoi sbloccare un valore forzato per riportarlo al suo stato normale.

Mostra di più
action_close

Quando forzi un valore, tutti gli input dal sistema vengono sovrascritti. Per esempio, secondo un programma orario, una ventola dovrebbe accendersi alle 9:00, ma tu vuoi che si accenda alle 8:00. In questo caso, puoi forzare l'accensione della ventola alle 8:00.

Puoi rilasciare manualmente un valore forzato in qualsiasi momento oppure automatizzare il rilascio utilizzando un oggetto dell'utilità Forzatura a tempo per specificare la durata o l'orario di fine della forza. Per maggior informazioni, consulta Timed Force Objects .

Quando si sblocca un valore forzato, il valore ritorna al suo stato normale.

In Workstation, puoi visualizzare il valore non forzato, che è il valore reale dal sistema, in qualsiasi momento. Per maggior informazioni, consulta Visualizzazione di un valore non forzato .

Indicazione in WorkStation

Nelle finestre di dialogo delle proprietà, il valore forzato è indicato con il colore arancione. Nel riquadro per Watch, un valore forzato è indicato da un puntatore a forma di mano

 
action_zoom_plus_stroke
.

Nella visualizzazione elenco e in ricerca, un valore forzato viene indicato dal testo [Forzato] nella colonna 'Valore'.

In Workstation, puoi visualizzare il valore non forzato, che è il valore reale dal sistema, in qualsiasi momento. Per maggior informazioni, consulta Visualizzazione di un valore non forzato .

Indicazione in WebStation

Nella visualizzazione elenco, un valore forzato è indicato dal colore arancione e da un puntatore a forma di mano.

Indicazione nel visualizzatore del grafico del blocco funzione

Un valore forzato viene indicato dal colore arancione nel visualizzatore del grafico del blocco funzione. Per maggior informazioni, consulta Forced Value Indication in Function Block Graphics Viewer .

Per sbloccare un valore forzato
  1. In WorkStation, nel riquadro Struttura sistema , seleziona il valore forzato da sbloccare.

  2. Nel menù File , fai clic su Proprietà .

  3. Fai clic su Annulla forzatura .

  4. Fai clic su OK .

  • Valori forzati
  • Pulsanti Forza e Non forzare
  • Finestra di dialogo Modifica valore
  • Forzatura di un valore
  • Visualizzazione di un valore non forzato
  • Ricerca di valori forzati