earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WorkStation
Funcionalidades: Alarmas
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
16/11/2018

Liberación de una alarma asignada

Puede liberar una alarma que tenga asignada para que se pueda asignar a otra persona o esta persona se la asigne personalmente.

Mostrar más
action_close

Una alarma activada puede asignarse manual o automáticamente a un grupo de usuarios o a un usuario específicos que parezcan los más indicados para corregir el problema.

Una alarma asignada indica al resto de usuarios que alguien está trabajando en el problema que causó la alarma. En el panel Alarmas de WorkStation o WebStation, y el panel Eventos de WorkStation, aparecen el nombre del usuario al que se le ha asignado la alarma junto con el estado de asignación.

Si tiene una alarma asignada, puede aceptar la solicitud de asignación o rechazarla. Si rechaza la solicitud de asignación, la alarma vuelve a cambiarse a estado no asignado. Si acepta la asignación pero se da cuenta de que no es la persona indicada para solucionar el problema, puede liberar la asignación o asignar la alarma a otro usuario. Si una alarma no se ha asignado a nadie, puede asignársela a sí mismo. Al asignarse a sí mismo, el estado de la asignación cambia de alarma sin asignar a aceptada con su nombre.

Puede asignar una alarma a otro usuario con independencia del estado de asignación actual.

 
action_zoom_plus_stroke Programación de asignaciones activada por una alarma
Figura: Programación de asignaciones activada por una alarma

Tabla: Estados de asignación

Estado

Descripción

Sin asignar

La alarma no se ha asignado a nadie.

Asignado

Se ha enviado una solicitud de asignación a un usuario o grupo de usuarios.

Aceptado

El usuario o grupo de usuarios ha aceptado la solicitud de asignación.

Asignaciones manuales

Usted o su supervisor pueden enviar manualmente una solicitud de asignación al usuario o grupo de usuarios que parezcan más indicados para solucionar el problema que disparó la alarma. Al enviar manualmente una solicitud de asignación, puede definir el tiempo que tiene el usuario para responder a la solicitud. Si el usuario no responde a la asignación en el tiempo límite, la solicitud se rechaza automáticamente y el estado vuelve a cambiar a sin asignar.

Asignaciones automáticas

Una alarma activada puede asignarse automáticamente a un grupo de usuarios o a un usuario específicos que sean los más indicados para corregir el problema. Una alarma asignada indica al resto de usuarios que alguien está trabajando en el problema que causó la alarma. El nombre del usuario asignado a la alarma y el estado de asignación se muestran en el panel de Alarmas, el panel de Eventos, las vistas de Alarmas y las vistas de Eventos.

Para liberar una alarma asignada
  • En WorkStation, en el panel de Alarmas , haga clic derecho en alarma y después haga clic en Liberar .

  • Asignaciones de alarmas
  • Asignación de una alarma
  • Asignación de una alarma
  • Panel Alarmas y vista de Alarma
  • Menú contextual del panel de Alarmas