earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: WorkStation
功能: 警报
产品版本: 2024, 7.0
2025/10/2

释放报警指定项

您可以释放向您指定的报警,以便其他人进行指定或自指定。

显示更多
action_close

A triggered alarm can be manually or automatically assigned to a specific user or user group that seems to be most suited to correct the problem.

指定报警可向其他用户指出当前有人处理引发此报警的问题。WorkStation 或 WebStation 的报警窗格以及 WorkStation 的事件窗格中会显示被指定报警的用户名称和指定项状态。

如果您被指定了报警,则可以接受或拒绝指定项请求。拒绝指定项请求可将指定项报警设置回未指定状态。如果接受了指定项,但认为自己不适合更正问题,则可以释放指定项或将报警指定给其他用户。如果无人指定报警,您可以自指定。自指定时,指定项状态会从未指定更改为以您的名称接受。

无论当前的指定项状态为何,都可以向用户指定报警。

 
action_zoom_plus_stroke 报警触发的指定项时间表
图: 报警触发的指定项时间表

表格: 指定状态

状态

描述

未指定

无人被指定了报警。

已指定

已向用户或用户组发送指定项请求。

已接受

指定的用户或用户组已接受指定项请求。

手动指定

您或您的主管已手动向最适合更正触发报警问题的用户或用户组发送指定项请求。手动发送指定项请求时,可以定义用户必须在多长时间内响应请求。如果用户未在时间限制内响应指定项,则会自动拒绝请求,指定状态也会更改回未指定。

自动指定项

A triggered alarm can be automatically assigned to a specific user or user group that is most suited to correct the problem. An assigned alarm indicates to other users that someone is working with the problem that caused the alarm. The name of the user that is assigned to the alarm and the assignment status are displayed in the Alarms pane, Events pane, Alarm Views and Event Views.

有关更多信息,请参阅 Automatic Assignments .

释放报警指定项
  • 在 WorkStation 中,于 报警 窗格中右键单击报警,然后单击 释放

  • 报警指定
  • 指定报警
  • 指定报警
  • 报警窗格和报警视图
  • 报警窗格上下文菜单