earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WorkStation
Funcionalidades: Funcionalidad básica
Versión del producto: 1.9
19/07/2017

Cómo eliminar un objeto del panel de Visualización o la vista de Visualización

Puede eliminar un valor del panel de Visualización o de la vista de Visualización cuando no desee seguir supervisando los cambios en sus propiedades.

Mostrar más
action_close

Puede arrastrar objetos al panel de Visualización o a la vista de Visualización para controlar sus valores reales y otras propiedades, por ejemplo, para controlar el efecto de un cambio que está a punto de realizar en su sistema. Los cambios en las propiedades se muestran inmediatamente en el panel de Visualización o en la vista de Visualización. Puede añadir y borrar columnas de propiedades en el panel de Visualización o la vista de Visualización.

Arrastrar un objeto al panel de Visualización o la vista de Visualización puede tener distintas consecuencias, dependiendo de si se hace clic con el botón derecho y después se arrastra o si se hace clic con el botón izquierdo y después se arrastra:

  • Haga clic con el botón derecho y arrastre el objeto al panel de Visualización o la vista de Visualización. Al escoger este método, puede seleccionar las propiedades que quiere controlar.

  • Haga clic con el botón izquierdo y arrastre el objeto al panel de Visualización o la vista de Visualización. Al escoger este método, se muestra la propiedad por defecto del objeto.

La lista de objetos del panel de Visualización no se guarda al salir de WorkStation pero puede guardar las listas de objetos en el sistema y volver a abrirlo desde el Árbol del sistema. Puede guardar la lista de objetos en la barra de herramientas de la vista de Visualización. La vista de Visualización guardada se abre en la vista de Listas. Puede hacer clic con el botón derecho en cualquier objeto del panel de Visualización para ver y editar las propiedades de ese objeto. El cuadro de diálogo de propiedades muestras las propiedades que ha escogido controlar en el panel de visualización o la vista de Visualización y además contiene un enlace a todas las propiedades del objeto.

Puede hacer clic con el botón derecho en un objeto en el panel de Visualización o la vista de Visualización y ver las tendencias relacionadas con el objeto.

 
action_zoom_plus_stroke Panel de Visualización
Figura: Panel de Visualización

Para eliminar un objeto del panel de Visualización o la vista de Visualización
  1. En WorkStation, en el panel de Visualización o en Vista de visualización , seleccione el objeto que desea eliminar.

  2. Haga clic en Eliminar de ventana de Visualización

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

El objeto se elimina del panel de Visualización o de la vista de Visualización pero no de Building Operation.

  • Panel de Visualización y vista de Visualización
  • Barra de herramientas del panel de Visualización y la vista de Visualización
  • Cómo ocultar paneles
  • Cómo añadir un objeto al panel de Visualización o a la vista de Visualización