earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WorkStation
Funktionen: Basisfunktionalität
Produktversion: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
16.11.2018

Gruppe entfernen

Sie können eine Gruppe entfernen und den Gruppenbereich ausblenden, wenn Sie sie nicht mehr verwenden.

Mehr zeigen
action_close

Um die Objekte in Ansichten und Listen besser sehen zu können, stehen Ihnen eine Reihe von Funktionen zur Verfügung, z. B. filtern, gruppieren und sortieren.

Sie können Objekte zum Beispiel nach Priorität oder Name gruppieren, um sie auf eine spezielle Weise anzuzeigen. Sie können außerdem Untergruppen hinzufügen, indem Sie neue Spalten zu einer Gruppe hinzufügen.

Sie können die Reihenfolge von ab- auf aufsteigend ändern, indem Sie auf die kleinen Pfeile im Spaltenkopf klicken. Sie können ebenso Alarme zum Beispiel nach Status oder Priorität sortieren, indem Sie Spalten hinzufügen, die die Informationen enthalten, die Sie danach sortieren möchten. Sie können über mehrere Spalten hinweg sortieren, indem Sie SHIFT drücken und dann eine neue Spalte sortieren. Der Sortiervorgang läuft in der Reihenfolge ab, in der Sie einen neuen Sortiervorgang hinzugefügt haben.

Beispiel:

Sie sortieren den Alarmzustand und dann die Priorität. Zuerst werden alle Alarme nach ihrem Zustand sortiert. Befinden sich mehrere Alarme im gleichen Zustand, werden sie nach Priorität sortiert.

Änderungen der Reihenfolge für das Gruppieren und Sortieren bei der Listenansicht werden gespeichert, wenn Sie die Liste schließen oder verlassen. Sie müssen manuell andere Änderungen bei Fenstern und Ansichten speichern.

 
action_zoom_plus_stroke Objekte, die in der Listenansicht nach Namen und Wert gruppiert und aufsteigend sortiert sind
Abbildung: Objekte, die in der Listenansicht nach Namen und Wert gruppiert und aufsteigend sortiert sind

Sie können Objekte in den folgenden Fenstern und Ansichten in WorkStation gruppieren und sortieren:

  • Listenansicht

  • Alarmfenster

  • Alarmansichten

  • Ereignisfenster

  • Ereignisansichten

  • Überwachungsfenster

  • Überwachungsansichten

  • Trendlog-Listenansicht

Um eine Gruppe zu entfernen
  1. Ziehen Sie in WorkStation die Gruppenbezeichnung aus dem Gruppierungsbereich in die Zeile der Spaltenüberschrift.

  2. Klicken Sie im Fenster oder in der Ansicht mit der rechten Maustaste auf die Kopfzeile der Spalte und dann auf das Feld Gruppe .

  • Objekte sortieren und gruppieren
  • Objekte gruppieren