earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: WorkStation
功能: 基本功能
产品版本: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
2019/2/4

移除组

当您不再需要使用某个组时,可以移除组和隐藏组区域。

显示更多
action_close

要更好地浏览视图和列表中的对象,您可以使用多种功能,如过滤、分组和排序。

您可以对对象进行分组以便以特定的方式显示它们,比如,以它们的优先级或名称。还可以通过往组中添加新列来添加子组。

您可以使用列标题中的小箭头,从降序更改为升序。您还可以通过添加包含您想要根据其进行排序的信息的列,来对报警进行排序,比如按状态或优先级。您可以按 SHIFT 然后排序一个新的列,来对多列进行排序。排序以您添加新排序的顺序进行。

示例:

先按报警状态然后按优先级进行排序。先按状态对报警进行排序。如果多个报警的状态相同,则按优先级排序。

当您关闭或离开列表时,列表视图的分组和排序次序更改被保存。您必须手动保存对窗格和视图的其他更改。

 
action_zoom_plus_stroke 列表视图中按名字和值分组并按升序排序的对象
图: 列表视图中按名字和值分组并按升序排序的对象

您可以在 WorkStation 的下列窗格和视图中分组和排序对象:

  • 列表视图

  • 报警窗格

  • 报警视图

  • 事件窗格

  • 事件视图

  • 观察窗格

  • 观察视图

  • 趋势日志列表视图

移除组
  1. 在 WorkStation 中,从组区域拖拽组标签到列标题行。

  2. 在窗格或视图中,右键点击列标题行,然后清除 组框

  • 分组和排序对象
  • 分组对象