earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WorkStation
Funktionen: Grafiken
Produktversion: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
15.07.2019

Zoom in einer Grafik zurücksetzen

Sie können die originale Größe einer Grafik wiederherstellen, indem Sie nach vergrößern oder verkleinern der Grafik die Option Zoom zurücksetzen verwenden.

Mehr zeigen
action_close

You use graphics to display building overviews, display the status of detectors and alarms, display the value of sensors, or change setpoints. A graphic can also contain links to trend charts, trend log lists, Internet sites, or views in WorkStation and WebStation.

Eine Grafik, die mit Dokumenten (z. B. Microsoft Word oder Adobe PDF) verknüpft ist, kann in WorkStation und WebStation geöffnet werden. Die zugehörigen Programme (in diesem Fall Microsoft Wort oder Adobe Reader) müssen auf dem Computer, der WorkStation oder WebStation betreibt, installiert sein.

 
action_zoom_plus_stroke Eine Grafik mit Verknüpfungen und interaktiven Komponenten, z. B. Maßstäben in WorkStation.
Abbildung: Eine Grafik mit Verknüpfungen und interaktiven Komponenten, z. B. Maßstäben in WorkStation.

Zoom in einer Grafik zurücksetzen
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Zoom zurücksetzen

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  • Wie Grafiken funktionieren
  • Grafik-Werkzeugleiste
  • Einen Bereich einer Grafik vergrößern
  • Eine Grafik verkleinern