earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WorkStation
Funktionen: Basisfunktionalität
Produktversion: 1.8, 1.9
05.02.2013

Vollbildmodus schließen

Sie können den Vollbildmodus schließen und so zum normalen Modus zurückkehren, wenn Sie wieder auf Werkzeugleisten und Fenster zugreifen möchten.

Mehr zeigen
action_close

​Anhand des Vollbildmodus und durch Ausblenden der Werkzeugleisten und Fenster können Sie den Arbeitsbereich in WorkStation vergrößern

Werkzeugleisten und Fenster ausblenden

Durch Ausblenden einiger oder aller Werkzeugleisten und Fenster können Sie den Arbeitsbereich in WorkStation vergrößern Die meisten Funktionen sind weiterhin über den rechten Mausklick verfügbar. Alle ausgeblendeten Werkzeugleisten und Fenster können jederzeit wieder angezeigt werden.

In diesem Beispiel sind das Systembaumfenster, die Adressleiste, die allgemeine Werkzeugleiste und das Hauptmenü ausgeblendet.

 
action_zoom_plus_stroke Standard-Arbeitsbereich (oben links) und ein Arbeitsbereich mit ausgeblendetem Systembaumfenster, Adressleiste, allgemeiner Werkzeugleiste und Hauptmenü (unten rechts).
Abbildung: Standard-Arbeitsbereich (oben links) und ein Arbeitsbereich mit ausgeblendetem Systembaumfenster, Adressleiste, allgemeiner Werkzeugleiste und Hauptmenü (unten rechts).

Vollbildmodus

Anhand des Vollbildmodus können Sie den Arbeitsbereich weiter vergrößern. Diese Funktion maximiert das ausgewählte Fenster auf die Gesamtgröße des Bildschirms. Diese Funktion ist vor allem dann hilfreich, wenn Sie beispielsweise in großen Grafiken mit einer Fülle an Informationen arbeiten.

 
action_zoom_plus_stroke Vollbildmodus
Abbildung: Vollbildmodus

Vollbildmodus schließen
  • Drücken Sie auf der Tastatur die F11 -Taste.

  • Den Arbeitsbereich in WorkStation vergrößern
  • Vollbildmodus verwenden