earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Programaciones
Versión del producto: 2023
21/05/2024

Colores de la programación en WorkStation

A schedule has a color code so you can identify weekly events and exception events at a glance. This color code can assist you when you are modifying your schedule or trying to troubleshoot any problems.

Vista de programación básica

En la cuadrícula de eventos los eventos semanales y los de excepción se muestran en colores distintos para poder identificarlos con claridad. Los eventos similares que aparezcan juntos se resaltan con tonalidades distintas del mismo color para que pueda ver bien las horas de inicio y fin. Por ejemplo, una reunión programada de 8:00 a 12:00 aparecerá en verde oscuro mientras que el evento que haya entre las 12:00 y las 17:00 aparecerá en verde claro. En la vista del calendario, podrá ver los eventos semanales y los de excepción de distintos meses y el día seleccionado en negro.

 
action_zoom_plus_stroke Colores del editor de programación básica
Figura: Colores del editor de programación básica

Tabla: Colores del editor de programación básica

Color

Descripción

Crema

Cuadrícula de eventos: valor por defecto

Verde

Cuadrícula de eventos: eventos semanales

Azul

Cuadrícula de eventos: eventos de excepción

Azul claro

Vista de calendario: eventos de excepción

Negro

Vista de calendario: día seleccionado

Conflictos sobre el nivel de prioridad

La cuadrícula de eventos también resalta un conflicto en azul oscuro si hay dos eventos de excepción que se solapen en el mismo día y que tengan valores distintos, pero se establecen en el mismo nivel de prioridad.

 
action_zoom_plus_stroke Conflicto sobre el nivel de prioridad
Figura: Conflicto sobre el nivel de prioridad

Vista de programación avanzada

En la cuadrícula de eventos, los eventos semanales y de excepción se muestran en verde en la programación avanzada. Los eventos que estén próximos entre sí en la programación se presentan en distintas intensidades de color, para que pueda ver fácilmente la hora de inicio y fin de estos eventos. En la vista Calendario puede ver los eventos de excepción presentados en azul claro. El evento seleccionado se presenta en un azul más oscuro.

 
action_zoom_plus_stroke Colores del editor de programación avanzada
Figura: Colores del editor de programación avanzada

Tabla: Colores del editor de programación avanzada

Color

Descripción

Blanco

Cuadrícula de eventos: valor por defecto

Verde

Cuadrícula de eventos: semanales y eventos de excepción

Azul claro

Vista de calendario: eventos de excepción

Azul

Vista de calendario: evento de excepción seleccionado

  • Editor de programación – Vista Básica