A schedule has a color code so you can identify weekly events and exception events at a glance. This color code can assist you when you are modifying your schedule or trying to troubleshoot any problems.
En la cuadrícula de eventos los eventos semanales y los de excepción se muestran en colores distintos para poder identificarlos con claridad. Los eventos similares que aparezcan juntos se resaltan con tonalidades distintas del mismo color para que pueda ver bien las horas de inicio y fin. Por ejemplo, una reunión programada de 8:00 a 12:00 aparecerá en verde oscuro mientras que el evento que haya entre las 12:00 y las 17:00 aparecerá en verde claro. En la vista del calendario, podrá ver los eventos semanales y los de excepción de distintos meses y el día seleccionado en negro.
Color |
Descripción |
Crema |
Cuadrícula de eventos: valor por defecto |
Verde |
Cuadrícula de eventos: eventos semanales |
Azul |
Cuadrícula de eventos: eventos de excepción |
Azul claro |
Vista de calendario: eventos de excepción |
Negro |
Vista de calendario: día seleccionado |
La cuadrícula de eventos también resalta un conflicto en azul oscuro si hay dos eventos de excepción que se solapen en el mismo día y que tengan valores distintos, pero se establecen en el mismo nivel de prioridad.
En la cuadrícula de eventos, los eventos semanales y de excepción se muestran en verde en la programación avanzada. Los eventos que estén próximos entre sí en la programación se presentan en distintas intensidades de color, para que pueda ver fácilmente la hora de inicio y fin de estos eventos. En la vista Calendario puede ver los eventos de excepción presentados en azul claro. El evento seleccionado se presenta en un azul más oscuro.
Color |
Descripción |
Blanco |
Cuadrícula de eventos: valor por defecto |
Verde |
Cuadrícula de eventos: semanales y eventos de excepción |
Azul claro |
Vista de calendario: eventos de excepción |
Azul |
Vista de calendario: evento de excepción seleccionado |